This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL1113:基于 TIOL1113的 IO-LINK 主机演示

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL1113, TIOL111, TIDA-010016

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046997/tiol1113-demo-of-io-link-host-based-on-tiol1113

器件型号:TIOL1113
主题中讨论的其他器件: TIOL111

您好、先生、

您是否有任何将基于 TIOL1113的主机作为 IO-Link 接口的 TI 演示? 相关的 IO-Link 协议。
我的设计中使用了 TIOL1113芯片、主机是 stm32f407平台。
从何处获取此与 IO 链路相关的协议?
电路实现是 TIOL1113用作主机来连接外部从 IO-Link 传感器。

谢谢你。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    TRx 没有任何软件演示、但我们有 EVM 和参考设计。 我将通知 IO-Link 专家进一步评论、但我相信我们的 EP 团队之一已经开发了一些 IO-Link 软件。  

    该专家今天不在办公室、但将在 CST 星期一返回给您。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    谢谢你。

    等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    感谢您的耐心等待、我们仍在研究这一问题。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    我们不为 stm32f407平台等非 TI 微控制器提供任何代码。  TIOL111是一款引脚控制型器件、不需要任何需要特定驱动器的寄存器配置。  如果您需要适用于 stm32407微控制器的 IO-Link 固件堆栈、我建议您联系第三方开发人员、他们可以为您提供一个类似 TE 概念的堆栈、 看起来它们已经支持 stm32f4

    我们有一个8端口 IO-Link 主参考设计(TIDA-010016)、它将 TIOL111与 Sitara AM437x 处理器结合使用、您可以参考该处理器。  此设计已经过更新、可与新的 Sitara AM243x 处理器配合使用、您可以在 AM243x SitaraTm 微控制器的软件开发套件中找到示例。  可使用通用 EVM 和 LaunchPad 进行评估。  但是、由于这是一项新的开发、并非所有电路板都可用 、尤其是8端口 IO-Link 主 BoosterPack、它是 TIDA-010016的更新版本。  该板应在未来几个月的某个时间提供。

    这些是我在 TI 微控制器中唯一了解的 IO-Link 主站示例。  使用其他 TI 微控制器的所有其他 IO-Link 器件参考设计均使用获得 TE Concept 等公司许可的第三方 IO-Link 固件。

    此致、

    Jonathan