This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994QFNEVM:TPS65994QFNEVM 原理图是模糊的。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994QFNEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1047148/tps65994qfnevm-tps65994qfnevm-schematic-is-blury

器件型号:TPS65994QFNEVM
主题中讨论的其他器件: TPS65994

您好!

请为我提供 TPS65994QFNEVM 的原理图。  在文档 SLVUBM1C 中、这是一个极高的错误。 非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您能否告诉我此设计的应用、以及您为何使用 TPS65994? 此外、您能否添加我并提供您的电子邮件地址、以便我可以就此与您脱机连接?

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari。 我的应用是 Alder Lake - P 的 COM-HPC 载板  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    我已接受您的朋友请求、但无法查看您的电子邮件地址、您能否在聊天消息中再次提供该请求、我可以通过电子邮件向您发送? 此外、您是否有 当地的销售/FAE 联系人?

    谢谢、

    哈里