This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:高温 RJ45 - 125摄氏度

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1047632/dp83822h-high-temperature-rj45---125degc

器件型号:DP83822H

你(们)好

我需要一个高温 RJ45来与 DP83822H 配合使用。 是否有人知道额定环境温度为125摄氏度的连接器?

提前感谢

B/R

Jon Erik S.

TI 奥斯陆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    此查询最好面向 RJ-45供应商。 一些澄清事项、以供一般理解:

    -此 RJ-45仅是一个连接器,还是具有集成磁性元件?

    在任何情况下、您都需要确保配置与 DP83822数据表的图9-2相匹配、无论是在磁性(集成)内还是在磁性(分立式)外。

    此致、

    Gerome