This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V-Q1:如何通过测量信号来了解 PCB CANFD 的质量是否合格?

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1047738/tcan1044v-q1-how-can-we-know-whether-the-quality-of-pcb-canfd-is-ok-by-measuring-the-signal

器件型号:TCAN1044V-Q1

大家好、

我们的 DIN TCAN1044VDRBRQ1有一款出色的新器件!

目前、客户需要确认 PCB CANFD 8Mbps 情况的信号质量是否正常?
我们 想问、如何通过测量信号来了解质量是否正常?

关于8Mbps 时的 Vdiff (显性状态时 CANH/CANL 之间的 Vdiff)、需要多长时间? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、  

    有多种方法可以验证系统中的信号完整性。 大多数客户和 OEM 都有自己的测试、用于验证系统并将其用于生产。 您是否知道该客户是否可以利用现有测试来评估此新设计?

    为了评估 CAN 波形在基本层面的性能、可以测量数据表规格、如传播延迟和环路时间。 独立测量 CANH 和 CANL 可以很好地了解网络上存在的振铃量、并进行差分计算以进行信号评估。 最后、可对 TXD 和 RXD 线进行监控以捕获可能进入系统的任何毛刺脉冲、并评估它们是否会影响设计的典型应用中的通信。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott