This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:ISO 11898-5兼容性

Guru**** 2812755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043243/sn65hvd234-iso-11898-5-compatibility

器件型号:SN65HVD234

您好!

你好。

我们的客户正在使用 SN65HVD234 CAN 收发器。  我们的客户说他需要 ISO 11898-5兼容性、但数据表中显示 ISO 11898-2。  有何区别、我们是否提供了与 SN65HVD234等效且符合 ISO 11898-5标准?  感谢你的帮助。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    ISO 11898-5:2007是 ISO 11898-2的扩展、专门用于 CAN 收发器的低功耗模式(例如 SN65HVD234的睡眠模式)。 该标准已整合到较新的 ISO 11898-2:2016中、该标准现在包括低功耗模式规格以及 CAN 的原始物理层要求。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。 如果没有、请单击 Resolved (已解决)按钮告知我们。  

    此致、
    Eric Schott  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您提供相关信息。


    以下是我们客户的反馈:

    最新的 ISO 11898-2将"偏置有效"和"偏置无效"作为收发器模式。 SN65HVD234是否符合更新的11898-2标准? 当我使用 SN65HVD234测量我们的单元时、我注意到当 EN 引脚为低电平(禁用)时、CANH 和 CANL 输出似乎悬空至大约3伏。 当 EN 为低电平时、RS 引脚的状态没有任何影响。 我们的客户认为这些输出在禁用时应变为0V。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    SN65HVD234的低功耗模式确实符合 ISO 11898-2的要求。 请记住、该标准未指定3.3V 供电 CAN 收发器的特性。 因此、3.3V 器件无法符合该标准。 我们声称当前符合 ISO 11898-2标准的系统兼容。 这将包括低功耗模式和与5V 收发器兼容性等行为。  

    当 SN65HVD234处于睡眠模式(EN=0)时、驱动器和接收器都关闭并且总线保持高阻抗状态。 此时、总线的状态将主要由其他连接的器件或收发器控制、这些器件或收发器的偏置点可能与 SN65HVD234不同。  
    无源隐性电压3.0V 并不常见。 而是接近2.5V 吗? 偏置收发器的一些接地偏移? 这是5V 收发器的典型隐性偏置。

    您能否共享系统和所有连接节点的方框图? 我想知道在这些条件下还有哪些其他器件包括总线的状态。 请在网络中包含端接的位置和类型。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    只是得到了反馈。 请参阅以下内容:

    我们的电路非常简单。 我在 Word 文档中附加了原理图。 引脚1、5和8连接到主 uC、我可以使用一些调试代码来控制这些引脚的状态。 IO 引脚11和 IO 引脚12连接到产品上的主连接器。 这些引脚之间连接了一个120欧姆的电阻器。 我已经尝试移除收发器、在这种情况下 CANH 或 CANL 上没有电压、因此我假设是收发器浮动至3伏。 当两个模块通过此 CAN 电路相互连接时、总线将处于偏置电压、除非两个收发器都被禁用(EN =低电平)。 在这种情况下、总线浮动至3伏。 RS 引脚的状态无关紧要。 e2e.ti.com/.../CAN-circuit.docx

    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    我不相信我完全理解这个原理图。 请您澄清一下吗?

    什么是 IO 引脚11和 IO 引脚12? 它们是否连接到 UC? 或者、它们是否仅连接到其他 CAN 收发器和终端电阻器? 这些引脚上的连接是否可以共享? 还有多少个收发器和终端电阻器?

    此处 CAN 总线上显示的电容器和电感器网络并不常见。 您能描述一下这个电路的用途吗?  

    RXD 信号线上有一个10k Ω 串联电阻器(R155)。 对于数字信号线路上的电阻器而言、这是一个非常大的值。 这可能会导致输出信号上显著的压降、并增加信号的转换时间、从而有效地增加信号的传播时间。 由于 CAN 协议对传播时间特别敏感、因此应避免这种情况。 数字线路串联电阻器的阻值从10-33欧姆更典型。  

    此 CAN 收发器是否旨在驱动标准 CAN 数据? 我提出这一问题是因为原理图的几个方面与典型的 CAN 电路不一致。 我建议参考器件数据表上的图38和41、以获取参考端接和布局示例。 另请参阅 TCAN1042EVM 、了解包含多个可配置选项的 CAN 总线的完整示例原理图。 如果您对此有任何疑问、请告诉我。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我收到了我们客户的反馈:

    我想该原理图可能会使用一些解释。 IO 引脚11和 IO 引脚12连接到我们产品的主连接器。 线束通常通过 OBD 连接器将 CAN 导线连接到车辆总线。 车辆 CAN 总线上至少有一个、可能有两个120欧姆终端电阻器-我们不会在模块内部终止。 CAN 总线上可能有任意数量的其他节点。 所示的电容器和电感器实际上是一个馈通电容器。 这样可以防止模块中产生的射频泄漏到 CAN 线路上。 R155最初用于限制从 RXCAN 引脚流入我们的微处理器的电流、当不使用微处理器时可以将其断电(CAN xcvr 始终处于通电状态)。 由于我们的电源管理策略发生了变化、我将把它更改为一个小值。

    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    感谢您传播反馈。 这一切听起来不错。 我想谈谈一些问题、但我在这里看不到任何重大问题。

    CAN 收发器在总线上具有非常接近60欧姆的负载。 CAN 线路之间只有一个120 Ω 终端电阻器可能会降低性能并降低显性到隐性边缘的速度。 我建议确保在 CAN 网络中包含两个120欧姆的终端电阻器。  

    通常在使用共模扼流圈(CMC)的 CAN 设计中解决电磁兼容性(EMC)的射频生成降低问题。 这些无源组件可滤除共模噪声、并确保通过 CAN 网络传输的大部分能量是差分的。 这样可以减少设置所辐射的能量。 我们建议使用的常见扼流圈是 ACT45C-510-2P。 我个人并不熟悉使用馈通电容器实现 EMC 的 CAN 系统。 在我看来、此类组件增加的电容会对任何规模较大的网络中的 CAN 信号产生负面影响。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回答。

    我收到了我们客户的反馈。 其中包括:
    车辆总线上通常有两个120 Ω 终端电阻器。 我们不会在模块内部提供一个。 正确、共模扼流圈是减少射频发射的更常见方法。 这些电容器在使用标准 CAN 时工作正常、但我们必须在 CANFD 上移除它们才能获得最大性能。

    此致、

    Cedrick