This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848VYB:DP83848VYB:封装 PTB 的散热选项卡信息(S-HLQFP-G48)

Guru**** 2822495 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848YB, DP83848VYB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1047429/dp83848vyb-dp83848vyb-thermal-tab-information-for-package-ptb-s-hlqfp-g48

器件型号:DP83848VYB
主题中讨论的其他器件:DP83848YB

大家好、数据表中没有列出散热焊盘尺寸、但是请注意 D 指向  SLMA002H。

查看 SLMA002H、图10未列出48PTB 封装(但列出了48PHP 封装、它们是否等效?)

我还找到了这个为 DP83848YB 列出了散热焊盘的线程(我认为它与 DP83848VYB 匹配?):

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656375/dp83848yb-dp83848yb-exposed-gnd-pad-dimension

提前感谢您、

Iain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iain、

    DP83848YB 和 DP83848VYB 采用相同的封装 HLQFP-48。 因此、您提到的这篇文章应该足以应对散热焊盘的尺寸。

    此致、

    Gerome