This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:SGMII 至铜线电流消耗双电源模式(VDDIO=1V8)

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046753/dp83869hm-sgmii-to-copper-current-consumption-2-supply-mode-vddio-1v8

器件型号:DP83869HM

我正在进行涉及 DP83869HM 的设计、其中 SGMII 到铜线实现采用双电源电压配置(VDDIO = 1V8)

数据表未提供我需要的详细信息... 我正在查找以下数字:

功耗@ 1Gbps:

  • VDD1P1 =?
  • VDDA2P5 =?
  • VDDIO =?

功耗@ 100Mbps:

  • VDD1P1 =?
  • VDDA2P5=?
  • VDDIO =?

功耗@ 10Mbps:

  • VDD1P1 =?
  • VDDA2P5=?
  • VDDIO =?