This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS10CP152:未使用时的输入引脚

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: DS10CP152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1047494/ds10cp152-input-pins-when-unused

器件型号:DS10CP152

大家好、

我们应该如何处理 DS10CP152的输入引脚? GND、VCC 或悬空?

此致、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon

    DS90CP152的接收器输入没有内部失效防护偏置。 对于具有单个源的点对点和多点应用、可能不需要失效防护偏置。 当驱动程序关闭时、链接处于非活动状态。 如果需要失效防护偏置、可通过外部高阻值电阻器来实现。 IN+应以10kΩ Ω 电阻拉至 Vcc、而 IN−Ω 电阻应以10kΩ Ω 电阻拉至 GND。 这提供了一个轻微的正差分偏置、并以最小的失真量在链路上设置一个已知的高电平状态。

    谢谢

    David