This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:设计说明

Guru**** 2530720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046806/tusb320-design-clarification

器件型号:TUSB320

我们目前正在进行平板电脑项目。 USB C 连接器用于充电、TUSB320用作 USB C 配置 IC。

当平板电脑未充电时、外部充电器将为 USB C 连接器充电。 USB C CONFIG IC 的 ID 引脚应处于高电平以提供电源。 但是、为了使 USB ID 的 ID 引脚为高电平、连接到 ID 引脚的电源轨应为高电平、并且 TUSB320的 VDD 引脚也应为高电平。  

由于平板电脑中没有充电、因此这些电源轨(ID 引脚和 VDD 的)将变为高电平。

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议使用 TUSB320LAI。 在这种情况下、TUSB320LAI 具有电池电量耗尽模式、外部充电器仍会向 USB-C 连接器提供 VBUS。 您可以在 下面链接的数据表的第7.3.3节"无电电池模式"中看到一些其他详细信息。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb320lai.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还在 TUSB320中看到了电池电量耗尽模式。 请检查并确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB320确实支持电池电量耗尽模式。