This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS8200:THS8200输出配置

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: THS8200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1047470/ths8200-ths8200-output-configuration

器件型号:THS8200

你好

我想使用 THS8200、但不想进行太多设置、只需将数字 RGB 444 30位自动转换为模拟 RGB 或 YPbPr 即可。 因此、唯一需要的设置是 RGB 或 YPbPr。  

我将馈入 H SYNC 和 V SYNC 并希望它从它们获取所有信息、我不想自己放置预设。

以获得您的指导。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hossam、

     很抱歉、我们 不再在 e2e 论坛上为此产品提供直接技术支持。  您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可能有助于解决您的问题。