This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:I2C 去抖寄存器位

Guru**** 2879120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043785/tusb320-i2c-debounce-register-bit

器件型号:TUSB320

您好!

我们的客户对去抖寄存器位、规格不匹配以及 I2C 复位条件有疑问。

虽然 tCCCB_DEFAULT 在去抖寄存器=2'B00时指定168ms、但它也在 I2C 寄存器表7位中指定133ms (默认值)、如下面所示。 您能不能帮助他正确的默认去抖时间。

如果 VDD 关闭后 I2C 寄存器为默认值、您还能为他提供帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB320的时序为168ms、这是一个拼写错误。 请参阅下面链接的 TUSB320LAI 数据表。 我也建议使用我们最新的 TUSB320LAI。 I2C 寄存器在断电时或在 EN/EN_N 被切换时被复位至其失效模块。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb320lai.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    去抖默认时间为168ms、I2C 寄存器在断电时复位为默认值。

    我想知道您推荐 TUSB320LAI 的原因。 此客户仅用作 UFP。 TUSB320LAI 有什么好处。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB320LAI 是我们的最新产品。 主要优势是功耗更低、 电流检测的其他修复方法是使用 I2C 或 GPIO 模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查了 TUSB320和 TUSB320LAI 之间的去抖设置差异、然后发现设置完全不同。 我是否了解 TUSB320LAI 完全符合 TUSB320去抖要求、如下面所示。 此外、TUSB320数据表中是否存在任何缺失或不正确的规格。

    [错误] TUSB320

    2'b00 =133ms (默认值)、2'b01=116ms、2'b10=151ms、2'b11=168ms

    [正确] TUSB320LAI

    2'b00=168ms (默认值)、2b=01=118ms、2'b10=134ms、2'b11=152ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在这里详细介绍所有内容、下周再见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在这里确认了 TUSB320行为与 TUSB320LAI 不同。 列出的 I2C 设置适用于 TUSB320、并且 EC 表将更新以反映此情况。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    如果您已经完成了 TUSB320数据表 EC 表的修订、请告诉我。

    此致、