This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2EUSB30:齐纳击穿时的行为

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2EUSB30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1047088/tpd2eusb30-behavior-at-zener-breakdown

器件型号:TPD2EUSB30

尊敬的专家:

我的客户对 TPD2EUSB30有疑问。

请提供建议。

--

对 TPD2EUSB30施加5.5V 或更高电压、并发生齐纳击穿、Iz = 30mAmath 持续流动。

在这种情况下、器件是否会中断?  

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    没有连续击穿电流的数据、因此我无法准确地说。 任何超过1mA DC 的电流都可能损坏器件。  

    此致、

    Matt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢你的答复。

    我知道、当超过1mA 的电流流流过器件时、器件可能会损坏。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一