This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410-EP:TFP410MPAPREP#39;s Ta

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1047390/tfp410-ep-tfp410mpaprep-s-ta

器件型号:TFP410-EP

TFP 410 MPAPREP 的数据表显示 Ta 介于55°C 至125°C 之间、这似乎有点高、但正确吗?
此外、Tj 的温度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TA 介于-55和125C 之间。

    第25页提供了热性能信息。 Tjmax 为150C。

    谢谢

    David