This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9555:极性反转问题

Guru**** 2508445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046787/pca9555-polarity-inversion-questions

器件型号:PCA9555

我们发现  、当 PCA9555RGER 在室温下通电时、I/O 端口默认为高电平有效、

但是, 当在高温+60-85度下加电一段时间时、它将低电平有效。 ,极性在不同温度下反转的原因是什么?

测试期间、MCU 未通过 I2C 向 PCA555发送任何配置命令。 我删除了 I2C 线路并 仅验证  PCA555的默认状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、兴昌、

    您是否在室温和高温下具有 Vcc 斜坡速率的范围?

    如果斜坡速率太慢或从中间轨而不是 GND 上电、PCA 器件可能会在非默认状态下出现上电问题。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bobby

    感谢您的善意回复!

    正如您所说的,高温下 Vcc 的波形与室温不同。 ,异常已经暴露,请在下面找到示波器照片并帮助评论如何解决这些问题。

    图1:显示室温下的示波器画面,黄色线表示 VCC,绿色线表示 I/O 端口。

     

    Picture2:在高温,下显示它显然,VCC 异常。

    兴昌

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、兴昌、

    您的图片1是否与图片2相同? 由于图1中的绿色波形在加电后变为低电平、因此看起来像相同的图像。

    您是否可以切换到此器件的 TCA 版本?  

    上升沿速率看起来很慢、与器件的 POR 电路不一致。 TCA 版本的斜升速率比 PCA 更宽松。  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bobby

    是,两个都是相同的,是上载错误。

    ,我计划 使用 PCA 作为 TCA 的替代产品,您能不能建议其他替代产品。

    兴昌

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、兴昌、

    您是否需要与 TCA9555RGE 引脚对引脚?  

    您需要16位吗?  

    (这可能很棘手,因为它看起来所有 TCA RGE 封装都缺货了....)

    -Bobby