This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0384:输入电感器选择

Guru**** 2876390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1047158/lmh0384-input-inductor-selection

器件型号:LMH0384

各位专家、您好!

数据表图8中显示的输入电感器的推荐参数是什么?

  由于 EOL、客户使用 LQG15HS5N6B02D/Murata 代替 LQP15MN5N6B02D。 两者均为5.6nH +/- 0.1nH、是否会影响差异?

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、该电感器会影响回波损耗。 鉴于它们具有相同的值和容差、我们不希望回损性能发生变化。  

    此致、、Nasser