This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9536:提问

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9539, TCA9543A, PCA9536

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1047138/pca9536-question-asking

器件型号:PCA9536
主题中讨论的其他器件:PCA9539TCA9543A

大家好、

我的客户想知道此电路是否可以工作?

当 CPU 读取 PCA9539时、一个连接到 CPU、另一个连接到 I2C 总线分离器。

是否会有冲突?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9543A 可实现直接电气连接。 所有已启用通道上的所有器件在总线上可见。 启用 I2CB 后、将会发生冲突。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    您知道如何避免冲突吗? 或者我的客户可以使用哪种设备。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将另一个 PCA9536移至 I2CA 总线、以便始终断开其中一个。

    另一个传感器为什么位于开关后面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    克莱明是对的! 您可以将直接连接到 CPU 的 PCA9536移动到 I2CA 总线。 这将允许在具有相同 I2C 地址的两个器件之间进行切换。 它不会影响其他传感器、因为地址不同(0x40、0x41)。  如果您无法做到这一点、可能需要考虑在两个 PCA9536之间进行多路复用(单极-双投2通道开关应该可以)。  

    此致、

    Tyler