This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:Linux DTS 文件中10G 的配置

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1047112/ds100df410-configuration-for-10g-in-linux-dts-file

器件型号:DS100DF410

我们将 DS100DF410芯片用于重定时器模块。 如何在 DTS 文件中配置相同的内容。 我们还在内核中应用了补丁、但我们不确定如何在 DTS 文件中配置重定时器。 此外、DS100DF410连接到处理器的 SERDES 引脚。

谢谢、

Deepanraj.a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepanraj、您好!  

    遗憾的是、Linux DTS 文件超出了我们的专业知识范围、因此我无法提供有关如何配置它的大量信息。  如果您有任何特定于该器件的问题、我可以帮您解答、请告诉我!

    谢谢、

    Drew