This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:有关设置的问题

Guru**** 2751885 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1047073/ds125df410-question-about-setting

器件型号:DS125DF410

我有一些问题。

1.这意味着"前端口进入(模块到主机)"?

示例 SFP+=>重定时器=> CPU?????

我们将用作以太网(10.3125G/1.25G)模式。  

我们将使用两个重定时器(DS125DF410)。 其中一个重定时器将用于 Tx 线路(入口)、另一个重定时器将用于 Rx 线路(入口)。

我们还将 通过 SMBus 设置寄存器编程。

1) 1)您能否提供该端口作为前端口入口配置序列(SNLA323、P6)????

2) 2) 您能否提供该端口作为前端口出口配置序列(SNLA323、P6~7)????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)是的、前端口进入将是 SFP ->重定时器-> CPU。

    2) 2)请按照 SNLA323、P6-7中的前端口进出配置进行以下修改:

    要选择所需的数据速率、请将寄存器0x2F (配置序列中的步骤4)中的寄存器值替换为下表中的相应值。  对于您的情况、我认为以太网标准是合适的、因此在步骤4中将寄存器0x2F 设置为0xF6。

    谢谢、

    Drew