This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:TFP401A

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401A, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046028/tfp401a-tfp401a

器件型号:TFP401A
主题中讨论的其他器件: TFP401

你好。
我正在使用 TFP401A 接收 HDMI 流...
我使用 TFP401PZP 评估模块进行了所有开发测试...我没有发现任何问题...
我意识到了板(如图所示)...
但不幸的是,TFP401A 不输出任何信号(Vsync Hsync De)... ODCK 除外

我为您提供一些数据:
该卡具有接地平面...
连接 HDMI 电缆时、我注意到由于 TFP401的活动、电流消耗增加了约200mA
我在连接器 TFP401的连接部分中随附了电路板图片
接线图...

我会向您提出一些问题
RX0 RX1 RX2 RXC 对的布局是否可能错误?...
差分对 RX0 RX1 RX2 RXC 必须具有相同的长度?
您能帮我解决这个问题吗?

此致
Giovanni Pitino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giovanni

    您能否共享原理图和布局? 源输出是音频还是视频? 如果源输出音频和视频、您是否可以关闭音频?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是... 我尝试附加布局照片和接线图...

    很抱歉,我不熟悉这个论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以选择"插入"、"图像/视频/文件"、然后选择"上传"将原理图/布局上传到此论坛。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    很抱歉、除了一堆图片、我无法上传原理图。

    第一张图片显示了差分对的尺寸-为了便于阅读、它们分别为0.254mm 和0.768mm。

    第二张图片显示了差分对从 HDMI 连接器到 TFP401的距离。

    最后一幅图片是使用 TFP401的实际原理图。

     谢谢。

    Giovanni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否将 EEPROM 连接到 HDMI_SCL 和 HDMI_SDA? 您使用的是什么视频分辨率、它是否包含音频?  

    如果您探测 HDMI_SCL 和 HDMI_SDA、您是否看到 EERPOM 与 HDMI 源通信的 EDID?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未将 EEPROM ..net 15-16 HDMI 连接器连接到2个电阻器4K7上拉电压5V
    使用示波器时、我在网络 SCL 上看不到时钟、甚至在网络 SDA 上看不到数据
    我不使用音频...仅视频分辨率640x480 60Hz

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的经验、差分对 RXC RX0 RX1 RX2的错误布局可能会完全阻止 Vsync Hsync DE 信号吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通道0是在有源显示中接收蓝色像素数据的通道、在空白处接收 HSYNC、VSYNC 控制信号。 但是、当我查看原理图时、我看不到连接问题。

    如果您探测 RXC、您是否实际看到时钟进入 DFP401A? 我的问题是、如果没有 EEPROM、源设备可能无法看到有效的 EDID 并输出视频。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David,很抱歉,我写的很晚了。。。。 但两天前、工作日结束时测量了当前的吸收情况
    我怀疑卡有问题... 我安装了另一个、现在一切都正常。
    (第一张)卡的 TFP401出现故障...in 电流消耗低于100mA 以上
    我向汇编器询问信息、他确认在第一个样本中、由于定位不正确、他们必须对 TFP401进行降级和重新定位。
    在结束本主题之前、我有最后一个问题要问您:

    数据表是否建议差分对长度必须相等 ??? ( 对 RX0 = RX1 = RX2 = RXC 的 PCB 轨迹长度)

    非常感谢

    Giovanni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giovanni

    三个数据通道之间的偏移很常见。 TFP401/401A 对×数据流使用4 μ s 过采样方案、以实现可靠同步、并具有高达1像素的时钟周期通道间偏差容差。

    谢谢

    David