This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:原理图检查-实现检查

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046952/tusb1002a-schematic-check---implementation-check

器件型号:TUSB1002A

尊敬的 TI:

我们正在设计中使用 TUSB1002A (TUSB1002AIRGET)、并希望验证我们对转接驱动器芯片的实施是否正确。

此设计的目标是允许超高速或超高速+信号(5Gb/s 或10Gb/s)从主机(通过 USB3 Type-B 插座)通过 TUSB1002A 转接驱动器、然后到达 USB3 Type-C 插座。  

我们使用两个 TUSB1002A、因为我们要将超高速或超高速+信号传递到   USB Type-C 插座的两个通道/两侧。  

我主要想验证 TUSB1002A 是否适用于 Type-B 和 Type-C 插座(大多数应用手册/示例在转接驱动器的两侧都具有 Type-A)。  

此外、超高速信号是否看起来正确定向?

在 TUSB1002A 电路原理图检查清单中、它说明了以下内容:

在我们的实现中、我们将转接驱动器连接到 USB 插座、因此我们可能会将超高速信号反向(即主机的 SSTX 连接到转接驱动器的 SSRX 输入)。  

您是否看到我们的 TUSB1002A 实施存在任何问题?  

此致、

Cameron Bolton

e2e.ti.com/.../TUSB1002A-Schematic-Checklist.pdfe2e.ti.com/.../9513_5F00_RevA-_2D00_-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    在查看原理图之前、我想提出一些问题。   您使用的是来自 USB 主机的外部 USB 电缆吗? 您是否尝试实现 USB 3.2 x2应用? 不允许这种应用、您无法在同一 USB-C 连接器上连接两个单独的端口。  您的主机是否支持 USB 3.2 x2操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    正确、我们使用来自 USB 主机的外部 USB 电缆。

    主机支持 USB 3.2 x2操作、但这实际上不是我们遇到的问题。 理论上、我们应该能够将单通道超高速(5.0 GB/s)流量传递到 Type-C 插座的一侧(禁用第二通道的 TUSB1002A 转接驱动器)。 但是、当主机连接到 J1 (第一通道的 B 类插座)时、我们在 Type-C 插座的任何引脚上都看不到任何超高速信号。  

    我认为这是因为转接驱动器的主机侧 具有反向的超高速信号(类型 b 连接器的 TX 到转接驱动器的 RX /类型 b 连接器的 RX 到转接驱动 器的 TX)、但我不确定、这是我希望 TI 验证的结果。 原理图检查清单似乎指示连接器的 TX 应连接到转接驱动器的 TX、而连接器的 RX 应连接到转接驱动器的 RX。 是这样吗?

    此致、

    Cameron Bolton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    有趣的是、支持 USB 3.2 x2的主机应将信号路由到同一 USB-C 连接器(在预构建平台上)。 供参考、我们将在明年年初发布针对此应用的单芯片解决方案。 检查清单是正确的、看起来您在当前电路板上交换了 TX 和 RX。 从器件角度定义了 Type-B 连接器引脚、因此无需再次交换通道。 我建议 在 TUSB1002A 两侧使用220nF 的交流耦合 TX 和330nF 的 RX。