This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:eDP 接口的重定时器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP141, SN65DSI86-Q1, SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045555/sn65dphy440ss-re-timer-for-edp-interface

器件型号:SN65DPHY440SS
主题中讨论的其他器件:SN65DP141SN65DSI86-Q1

您好:

请为 eDP 接口应用提供正确的重定时器。 以下是我们的应用。

     MIPI DSI                              电缆(50 Ω)=50cm                               MIPI DSI     

CPU -------- >MIPI 转 eDP ic -->重定时器 ic --> >重定时器 IC --> eDP 转 MIPI IC --- >监视  

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 MIPI 到 eDP、请查看 DSI86。  

    我们没有 eDP 重定时器、我们有 eDP 转接驱动器、DP141或 DP142。

    我们不会将 eDP 转 DSI 解决方案。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1:如果 SN65DP141使用50欧姆的网络电缆来传输数据、那么最常见的情况是几米?

    Q2:对于 SN65DP141、输入和输出是否接受400mV、600mV 和800mV 的摆幅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    网络电缆是否要固定?  DP141是一款线性转接驱动器、因此最好将电缆放在 DP141之前、并让 DP141 RX EQ 在电缆固定时补偿网络电缆的损耗。  

    DP141线性范围为1.2V、因此它将接受400、600和800mV 输入。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    问题1. 以下是我们的连接过程。 从 SN65DSI86-Q1 到 第二个 SN65DP141是否正常

         MIPI DSI                        第1个      Coxial Cable (50欧姆)=50cm     第2个                       MIPI DSI     

    CPU -------- >SN65DSI86-Q1 --> SN65DP141---- >SN65DP141 --> eDP 转 MIPI IC --- >监视  

    问题2. SN65DP141 可以支持 多少米的电缆长度?

    Q3.SN65DSI86-Q1和 SN65DP141SN65D 是否兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题1. 以下是我们的连接过程。  从 SN65DSI86-Q1 到 第二个 SN65DP141是否正常

         MIPI DSI                        第1个      Coxial Cable (50欧姆)=50cm     第2个                       MIPI DSI     

    CPU -------- >SN65DSI86-Q1 --> SN65DP141---- >SN65DP141 --> eDP 转 MIPI IC --- >监视  

    ***是的,取决于数据电缆损耗和数据速率,您可能不需要第一个 DP141。

    问题2.  SN65DP141 可以支持 多少米的电缆长度?

    ***这取决于数据速率和同轴电缆的损耗,DP141可支持的最大补偿为15dB。   

    Q3.SN65DSI86-Q1和 SN65DP141SN65D 是否兼容?

    ***是的

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1. 基于 SLLA343.pdf 针对 SN65DSI86-Q1的设计指南、该设计指南明确了 SN65DSIX6和 GPU 之间相对于 FR4的最大布线长度为25–30 cm。 似乎需要第一 个 SN65DP141。 对吗?

         MIPI DSI                        第1个      Coxial Cable (50欧姆)=50cm     第2个                       MIPI DSI     

    CPU -------- >SN65DSI86-Q1 --> SN65DP141---- >SN65DP141 --> eDP 转 MIPI IC --- >监视  

    问题2.基于 SN65DP141数据表,该数据表对四通道线性均衡器进行了说明
    经过优化、使用速率高达12Gbps。 如果 eDP 的数据速率为12Gbps、那么串式 SN65DP141是否能够满足线缆(50 Ω)= 50cm 的要求? 或者它可以达到100厘米的等式电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    问题1.  添加 SN65DPHY440SS 后、MIPI DSI 摆幅的幅度是多少? 同轴电缆可传输多少 cm (50 Ω)? 同轴电缆传输的数据速率为6Gbps。  

    问题2.是否应在同轴电缆之前或之后添加 SN65DPHY440SS? 还是应在同轴电缆之前和之后添加 SN65DPHY440SS?

         MIPI DSI                   同轴电缆(50 Ω)=50cm                     MIPI DSI     

         200mVp-p                ?mVp-p       ?厘米                              200mVp-p

    CPU -------- >SN65DPHY440SS--- >SN65DPHY440SS --- >监视  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     Q1:TI 是否有合适的 MIPI DSI 转 DP IC 和 DP 转 MIPI DSI IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题1. 基于 SLLA343.pdf  针对 SN65DSI86-Q1的设计指南、该设计指南明确了 SN65DSIX6和 GPU 之间相对于 FR4的最大布线长度为25–30 cm。 似乎需要第一 个 SN65DP141。 对吗?

         MIPI DSI                        第1个      Coxial Cable (50欧姆)=50cm     第2个                       MIPI DSI     

    CPU -------- >SN65DSI86-Q1 --> SN65DP141---- >SN65DP141 --> eDP 转 MIPI IC --- >监视  

    ***如果 DSI86和 DP141之间的距离超过25-30cm,则需要添加第一个 DP141。

    问题2.基于 SN65DP141数据表,该数据表对四通道线性均衡器进行了说明
    经过优化、使用速率高达12Gbps。 如果 eDP 的数据速率为12Gbps、那么串式 SN65DP141是否能够满足线缆(50 Ω)= 50cm 的要求? 或者它可以达到100厘米的等式电缆?

    ***这取决于同轴电缆的损耗是否在 DP141的补偿范围内。 如果它在 DP141 RX EQ 支持的范围内、则 DP141可以支持它。

    问题3.  添加  SN65DPHY440SS 后、MIPI DSI 摆幅的幅度是多少? 同轴电缆可传输多少 cm (50 Ω)? 同轴电缆传输的数据速率为6Gbps。  

    *** DPHY440支持的最大数据速率仅为1.5Gbps,不能支持6Gbps。

    Q4.SN65DPHY440SS 是否应  在同轴电缆之前或之后添加? 还是  应在同轴电缆之前和之后添加 SN65DPHY440SS?

         MIPI DSI                   同轴电缆(50 Ω)=50cm                     MIPI DSI     

         200mVp-p                ?mVp-p       ?厘米                              200mVp-p

    ***我会在电缆后添加 DPHY440,以便 DPHY440 RX EQ 可以补偿电缆损耗。  

    CPU -------- >SN65DPHY440SS--- >SN65DPHY440SS  --- >监视  

     Q5:TI 是否有合适的 MIPI DSI 转 DP IC 和 DP 转 MIPI DSI IC?

    *** MIPI DSI 转 DP -> DSI86

    MIPI DP 转 DSI ->不幸的是、我们没有解决方案。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    问题1. 下面是 MIPI DSI 的数据速率。 TI 是否有合适的重定时器来替代 SN65DPHY440SS?

     (2560X2560X60fpsX24bpp)/4=2.359Gbps /通道  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有支持该数据速率的 MIPI 重定时器。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1:SN65DP141仅支持12Gbps 四通道、对吧?

    Q2:TI 是否有大于12Gbps 的 eDP 转接驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP141支持每通道12G、为什么需要支持超过12G 的 eDP 转接驱动器?

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      我认为 SN65DP141有四个通道、总速率为12Gbps、因此我询问是否有大于12Gbps 的转接驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不是、它每通道为12G、因此作为 eDP 转接驱动器、带宽足够。

    谢谢

    David