This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041PAPEVM:IEC 61000-4-4:在使用5m 电缆连接的两个集线器上进行1kV、Crit B EMC 突发抗扰度测试

Guru**** 2796735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043151/tusb4041papevm-iec-61000-4-4-emc-burst-immunity-tests-with-1kv-crit-b-on-two-hubs-connected-with-a-5m-cable

器件型号:TUSB4041PAPEVM

您好吗?您知道两个使用5m USB 电缆连接的 TUSB4041是否符合标准 B 的1kV 信号突发测试?

(CritB:在突发干扰后、应在无需用户操作的情况下重新连接连接)

BR Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我们尚未在 TUSB4041平台上执行这些测试。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 JMMN

    感谢您的快速回复。 我是为这位客户提供支持的 FAE。

    您是否有其他有关我们 TUSB 器件的突发测试的文档/共线、这些文档可能会有所帮助?

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    我们没有任何特定于 USB 集线器的突发测试配套资料/文档。  我确实看到了团队提供的一些用于保护设备的文档、这些文档可能很有用。  当前设计是否实现了 TI 保护器件?

    此致、

    JMMN

    https://www.ti.com/lit/an/slva711/slva711.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/slyt725/slyt725.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 JMMN

    感谢您的其他评论。

    此致

    Ueli