This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A-Q1:每个 ICCP、ICCI 电流消耗

Guru**** 2527270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046536/tca6408a-q1-each-of-iccp-icci-current-consumption

器件型号:TCA6408A-Q1

TCA 6408 A-Q1的每个 ICCI 和 ICCP 在工作模式下的电流消耗是多少?
数据表中的电气特性指定了 ICCI + ICCP 的总电流值、但未描述各个电流值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YUichi、

    我将於明日下午五时就这项质询作出答覆。

    此致、

    -Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YUichi、

    工作模式是指时钟线路 SCL 在无负载情况下被切换为400kHz。 I/O 被设置为输入并被拉至 VCC 或 GND。 在2.3V 至3.6V 范围内、得到的 ICC 电流最大值为36uA。  

    如果我们看看待机模式、我们可以估计由于 fscl = 0kHz、SCL 线路未被切换、因此大多数电流来自 P 端口。 在 VCCP = 2.3V 至3.6V 时、ICC =~μ A ICCP = 10uA。  

    如果我们从总工作模式电流 ICC 中减去大约为 ICCP 的待机模式电流、我们将得到

    ICC (工作模式)- ICC (待机模式)= ICC (工作模式)- ICCP =~ ICCI = 36uA - 10uA = 26uA

    总之、我们可以估计 ICCI 大约为26uA。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。