This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10031:上电后 TLK10031芯片发热

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046374/tlk10031-tlk10031-chip-heating-after-power-on

器件型号:TLK10031

您好、先生、

我们在电路板中使用 TLK10031芯片组。 在电路板上电后、我们已经检查了1V 和1.8V 的电压。 1V 和1.8V 处于数据表中指定的范围内。  

TLK10031在电路板中发热。 您能否提供有关上电后 TLK10031的标称热量是多少的信息?

注意:我们不连接任何10G 信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已注意到请求。 计划在一天左右的时间内作出响应。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中列出了功耗。 标称总功耗为800mW。 我们还在数据表中提供了热参数信息。

    谢谢、

    Rodrigo Natal