This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16EV5110A:HDMI 信号问题

Guru**** 2912850 points

Other Parts Discussed in Thread: DS16EV5110A, DS16EV5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045631/ds16ev5110a-hdmi-signal-issue

器件型号:DS16EV5110A
主题中讨论的其他器件: DS16EV5110

尊敬的先生/女士

我们在项目 DS16EV5110ASQ/NOPB 中使用 DS16EV5110ASQ/NOPB,并且遇到了一些错误。 我们的 HDMI 输出(监视器)无法获取信号、也无法显示任何内容。 我们测量信号、如下所示。 每1160ms 就会有40ms 的中断。 您是否有任何可能导致该问题的原因?

注意:良好信号应连续、无中断。

此致、
公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KPK、

    1)。 1160ms 接近0.86Hz。 我不知道器件中能够生成该值的时钟。 这是否发生在每个部件上?  

    2)。 如果没有输入或没有连接到输入端的电缆、您是否观察到相同的波形?

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    不可以。我们使用此 IC 构建了2个 PCBA、这是我们可以在显示器上显示的第一个 PCBA、使用输入中短于1m 的 HDMI 电缆、但显示器无法使用长于1m 的 HDMI 电缆获取信号。 在第2个 PCBA 中(具有不同位置的相同硬件)、即使使用短于1m 的 HDMI 电缆、显示器也无法获得信号。

    2.不 如果没有输入或没有电缆连接到输入端、则不会出现波形。  

    供您参考。 HDMI 输入连接到 FPGA、FPGA 将输出转发到 DS16EV5110ASQ 和 HDMI 连接器。 输入 HDMI 电缆的长度似乎会导致显示器中显示错误。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KPK、

    是否可能存在一些接地问题? 器件无法自行生成 thislow 频率信号。

    另请将您的原理图发送给我们。

    请在下面注意 DS16EV5110A EVM 原理图。 请将您的原理图与此文件进行比较:

    https://www.ti.com/lit/ug/snlu015/snlu015.pdf?ts=1634692630531&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDS16EV51-AEVKH

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    您在上面提到了什么可能的接地问题?  

    我尝试使用 HDMI 转 VGA 转换器、它成功显示但间歇性(不到一秒显示、关闭和显示、关闭)、并且显示屏上有一些色点(请参阅连接)。

    您能不能建议造成这种情况的可能原因是什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KPK、

    1)。 请参阅以下报告、您可以看到我们已使用更长的电缆长度测试了 DS16EV5110。 这意味着您使用的电缆/屏蔽与我们拥有的不同。

    2)。 此外、在器件内、我们没有在这个接近1Hz 的低频上使用任何时钟。 在连接电缆之前、这种低频似乎不会出现。 我不认为视频发生器可以发送这个低频信号、所以我想到的唯一问题可能是电缆 GND 可能不是完全 GND。 不过、我可能会错。

    3)。 您能否尝试另一个视频源-您是否看到类似的行为?

    4)。 图像中的点显示了一些信号完整性问题。 请注意所附文档的表4。 您能否在该图像中有点的情况下扫描 EQ 增益设置、以查看是否可以微调设置以消除这些点?

    此致、、Nasser

    https://www.ti.com/lit/an/snla095b/snla095b.pdf?ts=1634850886299&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDS16EV5110%253FkeyMatch%253DDS16EV5110%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN