This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:将 SN65DSI86-Q1连接到 FPGA Xilinx Artix 7.

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86, AWR1243, DS100BR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046054/sn65dsi86-q1-interfacing-sn65dsi86-q1-to-fpga-xilinx-artix-7

器件型号:SN65DSI86-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI86AWR1243DS100BR410

大家好、我们想使用 FPGA Xilinx Artix 7将这个 eDP 桥接器连接到我们的现有设计。 但 FPGA 和 SN65DSI86上的 MIPI 接口具有不兼容的电压摆幅电平、因此 Xilinx 建议在其应用手册 XAPP894中使用 MC20902电压电平转换器。 此芯片似乎非常罕见。 您是否有适合此应用的解决方案? 我认为在设计中同时使用 TI 的两个芯片会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    过去、我使用 MC20902支持此设计、但它工作正常、您可以在 此处看到 e2e 线程、https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902949/sn65dsi86-fpga-mc20902-solution-issue

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、很高兴看到它在工作。 但现在我对 MC20902芯片的可用性有点担心。 我在任何地方都找不到它、如 Mouser/Farner/DGK。 我直接从他们的网站联系了 Meticom、但没有得到回复。 因此、我 很喜欢将这款芯片纳入新设计、以免陷入陷阱。 因此、我想看看是否有 TI 这样一家规模较大的成熟公司提供的类似解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 TI.com 上进行了搜索、并得到了 AWR1243 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/awr1243.pdf 的建议

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这不是错误吗? AWR1243是一些雷达高射频 RxTx 电路、它与电压转换有何关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MC20902好像执行 LVDS 至 SLVS 转换、这两种转换都是高速差分信号协议。

    TI 电压转换产品系列仅涵盖单端协议、因此您必须与高速团队讨论、看看他们是否具有支持这些协议的功能。

    我发现一篇文章同时提到了这一点和 DS100BR410、因此我添加了该团队进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但 DS100BR410似乎用于与 MIPI 不同的应用。 它似乎在两侧都使用 CML、但我们需要 LVDS 和 SLVS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有 LVDS 到 SLVS 的集成解决方案。  可以通过交流耦合差分驱动器输出来整合与 SLVS 输入兼容的电平转换终端。

    谢谢

    David