This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:595-TCAN4550EVM

Guru**** 2930590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046970/tcan4550-q1-595-tcan4550evm

器件型号:TCAN4550-Q1

您好!

我的问题是、正常模式下 SPI 和 CAN H/L 之间的最大延迟时间是多少

提前非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Melih、

    感谢您的深入介绍、我刚刚通过电子邮件将 SPI 吞吐量计算器发送给您。 如果您有任何其他问题、您可以返回到此主题并发帖、或向我发送电子邮件。 不过、我现在要关闭这个线程。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Melih、

    如果您要求的是最后一个 SPI 位和第一个 CAN 位之间的时间、我的实验数据显示、此延迟将大约为2.5uS。 这可能会因您的 SPI 和 CAN 数据速率而异。 有关吞吐量功能、请参阅 Eric Hackett 共享的计算器。

    此致、
    Eric Schott