This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCI1510:规格检查

Guru**** 2580365 points
Other Parts Discussed in Thread: PCI1510, TPS2211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041230/pci1510-spec-check

部件号:PCI1510
主题中讨论的其他器件: TPS2211A

你(们)好

您能否帮助检查 下面的 PCI1510原理图以及任何需要调整的问题,谢谢

e2e.ti.com/.../7120.RK15_5F00_CARD-BUS_5F00_R00_5F00_20211001-_2800_003_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    有人要评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    对延迟回复表示歉意。 这是一款传统产品、我们必须深入研究一些旧文档。 请注意以下几点:

    1)。 *** VCC 引脚具有0.1uF 的电源耦合电容器。 很好。 最好在我们具有+3VS_VCC 的器件附近提供额外的10uF 电源电容器。

    2)。 诸如 GRST#、PRST#、SERR#、PERR#等正确的 PCI 总线信号将转至 PCI 接口侧。

    3)。 VAPORT 内部稳压器电源引脚仅具有1uF 的电源耦合。 VR_EN#置位。 很好。

    4)。 PW_VCCD0#和 PW_VCCD1#上拉。

    5)。 TPS2211A 和 PCI1510之间连接了 PW_VPPD0/1。


    6)。 IDSEL 通过100 Ω R 连接到 PCI_AD16


    7)。 PCI_INTA#连接到 MFUNC0


    8)。 PCI_CLKRUN #连接到 MFUNT6


    9)。 PCI_PME#:此信号具有上拉电阻器。


    10)。 *** GRST#或 RST#_CB 可能需要一个上拉电阻器。 请确认这在上电时被驱动为高电平、或者最好使用一个弱10K Ω 上拉电阻。


    11)。 PCC_CCLK 具有33 Ω 阻尼电阻器


    12)。 使用 CRSVD_2/14/A18并将其连接到 PCMCIA 插槽


    13)。 MFUNCH0-6和 SUSP#均具有43K 欧姆电阻器上拉电阻器、而 SPKROUT 具有43K 下拉电阻器。


    14)。 EEPROM 接口/电源正常。


    15)。 *** PCI_WP:上拉和下拉似乎都加载了。 我认为我们需要加载 R0615或 R0616。

    此致、、Nasser