This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:M66EN 引脚、外部下拉

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045110/xio2001-m66en-pins-external-pulldown

器件型号:XIO2001

您好!

我想知道 M66EN 的推荐外部下拉值。

因为、我使用33MHz PCI 时钟(PCLK66_SEL=1、M66EN=0)操作 IC。  

M66EN 的推荐外部下拉值是多少?

此致、

T.福冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅图9-2。 该信号需要一个上拉电阻器、以便默认情况下为高电平;它被仅以33MHz 运行的器件拉低(不带任何电阻器)。

    如果您有一个固定系统始终以33 MHz 运行、则可以将其直接连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、福冈-圣

    还有其他问题吗?

    此致、

    JMMN