This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8574:2015年和2021年 PCF8574DWR 批量生产之间是否存在任何差异?

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046627/pcf8574-is-there-any-difference-between-pcf8574dwr-production-batches-in-2015-and-2021

部件号:PCF8574

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

PCF8574DWR 生产批次在2015年和2021年之间是否存在任何差异?

当我们使用 PCF8574DWR 的2015批次时、我们的电路板产品可以正常工作、
但它无法与2021年批量生产配合使用。
在2015年批量更换后、电路板可以正常工作。
(我们从经销商处购买了2015年批量、从 TI 网站购买了2021年批量。)

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuki、

    感谢您将此事提请我们注意。 2016年为这些器件发送了一个 PCN、更改的摘要是器件组装中的一些材料、这些材料经过更改以满足世界需求、并优化 TI 各种组装/测试基地的组装。 这种变化不应以改变 IC 任何功能或特性的方式影响器件的性能。

    您能否详细说明一下您在2015年之前器件工作但2021年器件不工作的地方执行的测试/测量?

    此致、

    Eric Hackett