This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS31:步进电机控制器的输入需要5-24V 电压、而之前控制电路的输出仅为3.6V 左右。 如何修改以前的设计?

Guru**** 2930960 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17, SN74AHCT125, SN74AHCT1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045772/am26ls31-the-input-of-stepper-motor-controllor-requires-5-24v-and-the-output-of-previous-control-circuit-is-only-about-3-6v-how-to-modify-the-previous-design

器件型号:AM26LS31
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G17SN74AHCT125SN74AHCT1G125

尊敬的 TI 工程师:

之前、  为了连接伺服控制器、CW/CCW 信号大约为3.6V、由26LS31输出。

目前、我想驱动步进电机控制器。 然而、步进控制器的输入要求为5-24V。

如何修改 CW/CCW 电路?

是否有某些驱动器 IC (输出5~24V)被重新封装?

此外、大约26LS31、  还有一些由 TI 提供的典型参考电路、大约为26LS31 (创建了电容式 VCC)。 但 阻力不是有根据的)?

谢谢。

 

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该5…24V 信号差分电压是不是吗? 请告诉我们您使用的电机控制器是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens Ladisch

    5-24V 信号为单路或差动信号(两者均正常)。

    我的步进控制器是中国制造的 STR8。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是光学隔离输入;它们实际上不需要差分信号。 (或者、您是否在驱动器和电机控制器之间有一条长电缆、需要高噪声阻抗?)

    第44页指出、在5V 电压下、这些输入的驱动强度必须大于5mA

    如果您已经有5V 信号、则可以将它们直接连接到 STR8。 如果您的信号源太弱、SN74LVC2G17等简单逻辑缓冲器将有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens Ladisch

    感谢您的回答。

      我在驾驶员和 汽车控制器之间有一条长电缆 、大约4米。  

    因此、我认为应该需要差分信号。

    旧控制 PWB 只有约3.6V 的信号、因此该信号应放大到5V 以上。

    您是否有一些差分 芯片值得推荐?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转发给有刷和步进电机团队

    谢谢、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在每个输入端、您都有一个电流环路、因此即使信号由逻辑门驱动、信号也是差分的。 (每个+/-−对使用双绞线。)

    要将3.6V 转换为5V、请使用具有 TTL 兼容输入的器件、例如2×SN74AHCT1G125或 SN74AHCT125。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens Ladisch

    因此、为了 将3.6V 放大至5V 以上、我在26LS31和步进电机控制器之间添加了 SN74AHCT125。

    控制信号流:PLC 信号- 26LS31 (差分信号)-添加 SN74AHCT125 (或其他缓冲门)-步进电机控制器。

    请确认。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不需要26LS31、其输出信号不是有效的逻辑信号。 我想说的是、您应该将26LS31替换为逻辑缓冲器。

    如果来自 PCL 的信号为5V、则可以使用任何5V 缓冲器、例如 SN74LVC2G17。 如果来自 PCL 的信号为3.3V、则需要具有 TTL 兼容输入的缓冲器。

    您只需要用于+信号的缓冲器。 μ−信号可直接接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens Ladisch

    关于电流环路、我理解。谢谢。

    关于逻辑缓冲器、我仍然有一些问题。

    首先、在我的控制 PWB 中、我使用了 PCL 芯片(PCL6143)。

    Beacuse 在   驾驶员和 汽车控制器之间有一条长电缆 、大约4米。  

    因此、我认为应该需要差分信号。

    不需要差动线路驱动器?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到+引脚和从−引脚的线路中的两个电流具有相等的幅度、并且在相反的方向上流动。 这是差分信号。

    26LS31等差分驱动器会尝试在两个方向上产生电流、对于高输入、电流为+至−μ A、对于低输入、电流为−μ A 至+。 电机控制器输入不允许电流从−μ A 流向+、因此无需差分驱动器。

    PCL61x3输出3.3V 信号、因此您需要2×SN74AHCT1G125。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现此主题与电机驱动器无关、问题已解决。 我将关闭该线程。

    如果不是、请绘制完整的方框图以显示电机和电机驱动器。 然后、我们可以检查您的问题。

    此致、

    王丽