This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1EVM:启动时反向通道停用

Guru**** 2954230 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB929-Q1EVM, DS90UB926QSEVB, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041687/ds90ub929-q1evm-backchannel-deactivation-at-startup

器件型号:DS90UB929-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: DS90UB926QSEVB、 ALP

我将使用 DS90UB929-Q1EVM 和 DS90UB926QSEVB 相应地将 HDMI 转换为串行数据、并将串行数据转换为 RGB24数据、

在串行器和解串器之间、我使用单向光纤链路传输数据、因此反向通道通信不起作用。

系统工作正常、但我必须使用 Analog LaunchPad 软件来手动停用 DS90UB929器件上的反向通道(通过设置 FORCE_LINK_RDY 位)。

是否可以在启动时停用 DS90UB929器件的反向通道、而无需使用 ALP 软件(我有一个嵌入式微控制器、可以使用 I2C 或 SPI 总线将特定订单发送到器件)?

感谢您的参与

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要停用926的反向通道、您需要将寄存器0x01的位2: BC 使能设置为0。  

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回答。

    但我的请求主要针对 DS929UB929-Q1EVM 电路板。 是否可以在电路板启动时停用反向通道?

    感谢您的参与

    此致

    Mickael Chevallot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickael、您好!

    929不提供反向通道输出。 反向通道来自解串器、在本例中为926  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey、

    我知道、但929器件需要反向通道信息才能继续发送视频信息、除非使用 Analog LaunchPad 软件设置 FORCE_LINK_RDY 位(929器件的寄存器0x5c)。

    它运行良好、但今天、我们必须使用 Analog LaunchPad 软件来设置 FORCE_LINK_RDY 位。

    我的问题是:我们可以在启动时更改 DS90UB929-Q1EVM 的默认寄存器值吗?  

    如果我们可以在启动时设置929器件的 FORCE_LINK_RDY 位、则每次启动 DS90UB929-Q1EVM 板时、我都不需要使用 Analog LaunchPad 软件。

    此致

    Mickael CHEVALLOT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    没有用于自动 更改此器件默认寄存器的功能。 它只能在使用 I2C 加电后完成  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey、

    感谢您的回复。

    由于 I2C 总线由 DS90UB929-Q1EVM 板的 MSP430微控制器监控、因此更改此设置的唯一方法是使用 Analog LaunchPad 软件、不是吗?

    感谢您的参与

    此致

    Mickael CHEVALLOT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickael、您好!

    929通过标准 I2C 接口进行配置。 ALP GUI 仅充当 USB 到 I2C 之间的接口、在929上向 I2C 接口发出命令、因此您可以在系统设计中使用任何 MCU 或处理器 I2C 接口来控制929、而无需使用 ALP  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey、

    感谢您的回答。

    您的意思是、例如、对于 PC 或 Raspberry Pi、我们可以通过 DS90UB929-Q1EVM 板的 J20连接器直接通过 I2C 总线发送订单?

    J20连接器上的 VDD 电压如何? 1.8V、3.3V 或5V?

    关于 I2C 总线,由于 PC 和 MSP430嵌入式微控制器都是主设备,DS90UB929-Q1EVM 板将如何管理它?

    感谢您的参与

    此致

    Mickael CHEVALLOT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickael、您好!

    在929 EVM 上、I2C 总线可通过跳线设置为3.3V 或1.8V 进行配置。 有关详细信息、请参阅 EVM 用户指南中的原理图: https://www.ti.com/lit/ug/snlu172/snlu172.pdf?ts=1634837488101&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    默认设置为3.3V、是的、您可以使用 EVM 上的跳线连接 Raspberry Pi 等器件来控制929。 如果 EVM 的 USB 接口未激活、则 MSP430将不会在总线上处于激活状态、尝试发送任何命令、以便您可以在总线上放置另一个主器件。  

    此致、

    Casey