This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:PRBS

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046507/ds280df810-prbs

器件型号:DS280DF810

您好!

我们将 DS280DF810用于8通道200g 数据重定时器。 此项目需要 PRBS 函数。

但是  、PRBS 校验器错误计数寄存器 0x83或 0x84中没有任何数据。 什么可能导致此问题?

您能否推荐测试 PRBS 功能的方法?

谢谢& BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通道寄存器0x83和0x84确实用于跟踪 PRBS 校验器错误计数。 启用 PRBS 校验器需要一个配置写入序列。 您可以参阅重定时器编程指南、其中包含所有常见的重定时器配置序列。 要获得此技术文档的访问权限、只需通过 TI.com 产品页面提出申请。 请参阅下面的请求链接。

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=202045∏_no=DS280DF810-DESIGN&ref_url=sva_sds

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rodrigo、

    (1)我们有 编程指南、寄存器设置为参考。 该方案如下:

    但是、PRBS 泛型器似乎不起作用、寄存器83 和 84显示0、而寄存器01显示0x80。

    (2)在之前讨论此主题的帖子中、链接: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/701766?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2525252525252520user%252525252525253A90220

    在硬件设置步骤中、"时钟发生器"是什么意思?  是否需要差分100 Ω SMA 电缆?

    Br、Jianing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些调试建议、

    • 重定时器 PRBS 发生器通道需要一些输入信号使其 CDR 锁定。 该信号可以是子速率时钟信号、其频率是已编程数据速率的倍数。 请确认 PRBS 发生器具有基准输入信号且其 CDR 处于锁定状态
    • 对于用于 PRBS 校验器的重定时器 Rx 通道、您能否提供完整的通道寄存器转储?

    谢谢、

    Rodrigo Natal