https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046507/ds280df810-prbs
器件型号:DS280DF810您好!
我们将 DS280DF810用于8通道200g 数据重定时器。 此项目需要 PRBS 函数。
但是 、PRBS 校验器错误计数寄存器 0x83或 0x84中没有任何数据。 什么可能导致此问题?
您能否推荐测试 PRBS 功能的方法?
谢谢& BR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046507/ds280df810-prbs
器件型号:DS280DF810您好!
我们将 DS280DF810用于8通道200g 数据重定时器。 此项目需要 PRBS 函数。
但是 、PRBS 校验器错误计数寄存器 0x83或 0x84中没有任何数据。 什么可能导致此问题?
您能否推荐测试 PRBS 功能的方法?
谢谢& BR
您好!
通道寄存器0x83和0x84确实用于跟踪 PRBS 校验器错误计数。 启用 PRBS 校验器需要一个配置写入序列。 您可以参阅重定时器编程指南、其中包含所有常见的重定时器配置序列。 要获得此技术文档的访问权限、只需通过 TI.com 产品页面提出申请。 请参阅下面的请求链接。
谢谢、
Rodrigo Natal
感谢 Rodrigo、
(1)我们有 编程指南、寄存器设置为参考。 该方案如下:

但是、PRBS 泛型器似乎不起作用、寄存器83 和 84显示0、而寄存器01显示0x80。
(2)在之前讨论此主题的帖子中、链接: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/701766?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2525252525252520user%252525252525253A90220
在硬件设置步骤中、"时钟发生器"是什么意思? 是否需要差分100 Ω SMA 电缆?
Br、Jianing