This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输入保护、如 TMUX13xx

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1309-Q1, TMUX1308-Q1, TL7726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046337/input-protection-like-tmux13xx

主题中讨论的其他器件:TMUX1309-Q1TMUX1308-Q1TL7726

其他哪些器件具有出色的内置保护功能、例如  TMUX13xx? 避免将故障电流分流到电源线路中? 是否仅针对输入保护而没有连接多路复用器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    您能详细说明一下您需要哪种保护吗? 我们拥有 ESD/TVS 二极管产品系列、可在浪涌或 ESD 等瞬变情况下保护您的系统免受其影响。  

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Matt、您好、请参阅图8-15简化的注入电流电路不具有 ESD 故障保护功能、可防止过压干扰5V 电源。

    数据表 TMUX 显示:

    为了避免向系统添加外部保护的复杂性、TMUX1308-Q1和 TMUX1309-Q1器件具有内部注入电流控制功能、因此无需通常用于保护开关并将输入信号保持在电源电压范围内的外部二极管/电阻器网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    TMUX13xx 和 SN74HC458x 是我们当前产品系列中集成了注入电流控制的两款器件。

    有关注入电流控制的更多信息、我们提供了几种良好的资源

    应用手册: TMUX13xx-Q1和 SN74HC485x-Q1具有注入电流控制功能的模拟多路复用器和多路解复用器

    TI 高精度实验室视频 :2.12 TI 高精度实验室-开关和多路复用器:通过注入电流控制防止串扰

    这两个器件都将提供更多信息、但也具有外部解决方案、但对于未集成注入控制的器件、则需要额外的稳压器。 据我所知、这种解决方案没有一个单芯片解决方案可以应用于任何输入。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件是否是唯一具有此改进保护电路的器件? 更像 TL7726CP 6通道输入保护器、一款专用输入保护器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在多路复用器产品线中、这些器件是唯一具有此集成保护电路的器件。

    为了使用专用的输入保护器来避免将故障电流分流到您的电源线路中、我建议相应的团队对此提供帮助、或者您也可以将其发布到电源管理 E2E 论坛、该论坛可能会为您提供解决方案。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    我相信您已将此主题转发到错误的产品线。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    TMUX13xx 属于我们的产品系列、但我更想了解您是否可以找到适合 Richard 的器件、这与 TL7726类似。

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    遗憾的是、我们的产品系列在很长一段时间内未能继续使用这些产品。  TL7726等编目产品是我们目前所拥有的全部产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 正在找不到一个诀窍、或许由于 TMUX13xx 是新的 ptofemes、这项令人兴奋的技术很快就会成为20年前的 Lt7726的替代产品。 我不情愿地勾选 Resolved (已解析)框。