This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1042I:在 TUSB1042I 上切换 CTL0

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1042I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046859/tusb1042i-toggling-ctl0-on-tusb1042i

器件型号:TUSB1042I

数据表第8.4.1节。 状态... '检测到连接的设备未连接到 Type-C 端口或 USB3.1操作时、USB PD 控制器必须通过将 CTL0引脚从 L 转换为 H 并返回 L、使 TUSB1042I 脱离 USB3.1模式。'

不 将 CTL0引脚从 L 转换为 H 并返回 L 会产生什么后果?  它只是浪费电能、还是会阻止将来的连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不切换 CTL0可能会导致问题。 如果 PD 控制器无法驱动高电平(仅驱动低电平)并进入高 Z 状态、则可以使用上拉电阻器设置默认模式。 PD 控制器可能需要一些时间才能通过 CTL0禁用 TUSB1042I。 通过 写入寄存器0x0A 也可通过 I2C 实现此功能。