This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:TPS25750EVM Altium 文件或其中至少一部分文件、可加快开发并减少错误

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044863/tps25750evm-tps25750evm-altium-files-or-at-least-portion-of-them-to-speed-up-development-and-reduce-errors

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25731、 BQ25703、 TPS25750

您好!

在器件不可用的情况下、我们更新一些老旧的设计/产品似乎是明智的选择

希望使用全新 的 BQ25731来更新我们基于 BQ25703的旧设计、并将 TPS25750D 整合为 由3S 电池供电的独立 PD SRC 器件

请让我们拥有其中的一些 Altium 器件、以便我们尽快处理该问题

最棒的

辐射

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辐射、

    TPS25750 EVM 具有 BQ25731和 TPS25750D。

    我想看看能否在下周早些时候与您共享 Altium 文件。

    明天我将离开办公室。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、只需检查一下您是否能够为我获取文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前正在努力从 zip 文件中删除大量额外的内容、以便可以在此处附加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您可以为加快这一速度而不遗余力

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS25750D_5F00_EVM.zip

    这是完整的氮化镓设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为您提供帮助