This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:器件建议

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TPS2034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046290/tusb320-part-suggestion

器件型号:TUSB320
主题中讨论的其他器件: TPS2034

请建议使用 IC 作为 TUSB320的 VBUS DET 开关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供所需应用的一些详细信息? 您是否正在构建 DFP 设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的设计基于 DRP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 CC 控制器、 这是 USB 2还是 USB 3设计?  TUSB32x 中只有一项会影响  所需的电源开关。 这是 EN 引脚极性、如果您希望 TUSB32x 直接控制 VBUS、则需要低电平有效连接 ID 引脚。

    TPS2034可以根据您共享的内容正常工作。  您是否会支持高达3A 的电流? 或大于3A? 在  选择器件时、所需的电流能力和 OCP 等其他功能最重要。