This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:器件建议

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044, TUSB1002A, TUSB216I, TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046472/tusb1044-device-recommendation

器件型号:TUSB1044
主题中讨论的其他器件: TUSB1002ATUSB216ITUSB8042A

您好!

     下图显示了我客户的要求。  它们需要推荐转接驱动器或重定时器、以支持2m 和7m 的传输距离。

我认为 TUSB1044是合适的。 但不确定此器件是否支持7m 电缆。  感谢您的推荐。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否适用于 USB 2或 USB 3? USB 2将能够支持距离。 USB 3不支持7m 电缆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik、  

        它用于 USB3。 TI 器件 可支持多长时间? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据规格、USB 3最多只能达到3m。 您将需要一个 USB 3集线器、如 TUSB8042A (仅限第1代)、该集线器可支持3m 无源电缆。 但是、您需要使用带有自定义电缆组件的有源电缆来支持7m 部分、而不是使用无源电缆。 您可以在此处使用 TUSB1002A 和 TUSB216I。 TUSB216I 被证明在两侧使用时支持10m 自定义电缆。 TUSB1002A (也在两侧使用)可支持高达15dB 的损耗、定制电缆损耗将影响支持的长度。