This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75179B:未使用的差分输入引脚

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045457/sn75179b-unused-differential-input-pin

器件型号:SN75179B

各位专家:

当我们不需要 RX 侧时、是否可以将引脚7和8连接到 GND 并保持 2引脚断开?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出可保持断开状态。

    差分输入应连接到不同的电压;否则、输入处于开关阈值并可能导致振荡。 但该器件具有迟滞、因此不会发生振荡。 (但无论如何将一个输入连接到 VCC 不会造成伤害。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我们能否将 A 引脚和 B 引脚直接连接到 VCC 和 GND? 还是应该添加上拉/下拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens!

    您好、Hisao、

    如果您希望获得相同的额外功率、偏置电阻器会降低流经未使用引脚的泄漏电流。 如果这不是问题、直接连接也很好、正如 Clemens 所建议的那样。  

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    Eric Schott