This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1057A-Q1:TCAN1057A-Q1与 TCAN1051-Q1技术规格参考对比

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051-Q1, TCAN1057A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046774/tcan1057a-q1-tcan1057a-q1-vs-tcan1051-q1-spec-deference

器件型号:TCAN1057A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1051-Q1TCAN1051

大家好、

我们有一个很好的新 DIN TI 产品!

客户正在寻找更换 TCAN1051-Q1 (P2P 会更好)

我发现 TCAN1057AVDRBRQ1 可以替代 TCAN1051GVDRBTQ1。  

我是否可以询问 TCAN1057A-Q1是否可以替代 TCAN1051-Q1? 我需要注意什么吗? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    好消息!

    是的、TCAN1057A 可用于替代 TCAN1051。 这里的所有比较将与您可能看到的 TCAN1044A 替代 TCAN0142的比较相同。 需要注意的主要差异是绝对最大值和 ESD 规格更低、环路延迟时间更长以及共模范围更小。 优势包括更大的 Vio 范围(低至1.7V)、更高的支持数据速率(高达8Mbps)、SOT 封装选项以及更新型器件的成本/电源。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、
    Eric Schott