This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:Vcc 去耦电容器的建议范围

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046379/max3232-recommendation-range-of-decoupling-capacitor-for-vcc

器件型号:MAX3232

您好!

我希望您在下面确认一下。
*根据 9.2标准应用中 MAX3232的数据集、您将0.1uF 电容器作为旁路电容器。

但是、除了本节中描述的电容值、没有其他句子。
那么、您能否确认此电容器是否有建议的范围?
特别是、我们想知道我们是否可以使用比这个0.1uF 更大的值(例如1uF、4.7uF)。

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuichi、

    数据表9.2标准应用中的去耦/旁路电容器只是一个典型应用模板。 列出了 C1、C2、C3、C4的电容值、因为这些电容可调节内部电荷泵电路。 旁路电容器用于使输入电源 VCC 平滑、以便在为器件供电之前将任何噪声短接至 GND。 如果有许多器件使用相同的电源、或者如果有特定的噪声频率、则旁路变得尤为重要。 将电容器的值增加到1uF、4.7uF 等不会造成伤害、或者并联有不同值的电容器。 过大的旁路电容器可能会导致 VCC 从接地缓慢上升、但我认为对于此应用、它应该是可以的、因为您位于 UF 区域。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler-San、您好!

    感谢您的解释。
    从一般噪声抑制的角度来看、我知道我可以使用这个旁路电容器。
    由于我认为这个 Vcc 可能有任何特定的功能、所以我问过这个问题。
    因为、我了解了目的、所以我将关闭这个线程。

    BR、