This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:USB2.0 μ up端口 不识别

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046276/tusb8041-usb2-0-up

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件:TIDA-00288

工程师您好,μ A

我参考TIDA - 00288制作了一款TUSB8041hub 电脑端无法识别2.0端口。3.0端口可以正常使用  

如下是电路原理图 μ A

  

更换过其他电脑测试,电脑端显示 μ A

请问是否有电脑端驱动程序或者配置工具才能显示USB2.0设备?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 R10的值、它应该与9.53K 相似、但原理图列出了93.1K 的值。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,就是这里的问题。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,就是这里的问题。μ A