This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:时序要求(上升时间/下降时间)请参阅

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046273/tca9800-timing-requirements-rise-time-fall-time-consult

器件型号:TCA9800

大家好、

客户希望咨询我们有关 TCA9800DGKR 的上升时间/下降时间的信息。 我还随附了下面的 D/S 屏幕截图、作为您的快速参考。 fscl (max)>100kHz 时、tr 和 tf 的最大值约为270ns/85ns。

客户的应用是:端口 A/端口 B 的电源电压= 3.3V、I2C 频率为62.5KHz。 根据 I2C 标准(如下所示)、tr (上升时间)和 tf (下降时间)可分别为1000ns/300ns。  我们的 TCA9800DGKR 是否可以在此处支持该 tR/TF 时间? 请帮我们检查一下、谢谢。

最棒的

斯坦利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表错误;表中的最后四个值不是时序要求、而是时序特性。

    TCA980x 对其输入端的上升/下降时间没有限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位先生对表7.6的评估是正确的、您在原始帖子中显示了这一点。 7.6应标记为特性、因为它描述了我们器件在设定负载条件下的上升/下降时间的行为。 同样、这些并不是要求。

    -Bobby