This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9511A:确认

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9511A, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046129/tca9511a-confirmation

器件型号:TCA9511A
主题中讨论的其他器件: PCA9306

您好!

如果我通过3.3V 电源轨为 TCA9511A 供电、我可以将其连接到5V 总线吗? 数据表建议将总线连接到 VCC、但这些引脚的最大额定值不依赖于 VCC。 此外、如果我不使用该器件进行热插拔、I2C 输入/输出侧之间是否存在任何差异?

提前感谢您。

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总线引脚确实具有过压容限。

    除了热插拔停止位检测、两侧之间似乎没有差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    Clemens 正确、因为除了停止位检测之外、输入侧和输出侧是相同的。  

    我需要指出的是、该器件未被设计/验证/测试为用作电平转换器。 当器件在3.3V 电压下运行时连接到5V 电源轨可能会导致上升时间加速器开启时器件出现问题、并可能返回偏置到 Vcc 中。 我们不建议尝试将该器件用作电平转换器、因为如果需要电平转换、建议在其前面放置类似于 PCA9306的器件。

    -Bobby