This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1167:SN65C1167EPWR

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710, SN65C1167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046226/sn65c1167-sn65c1167epwr

器件型号:SN65C1167
主题中讨论的其他器件:UCC21710

尊敬的 E2E 团队

我将 在 基于 UCC21710的栅极驱动器板中使用 SN65C1167EPWR、如以下链接中所建议。

https://www.wolfspeed.com/cgd1700hb2m-una

输入是  SN65C1167 IC 的差分输入。

我的问题是、我可以用 TC4426/4427 IC 替换 IC 吗? 我的应用中的开关频率为100kHz。

这样、我就不会在 差分配置中使用驱动器。 不在差分模式中使用是否存在任何缺点? 使用差动驱动器有哪些优势?

我的控制器板和栅极驱动器板之间的距离为15"。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    我对您的应用有点困惑。 您是否建议您将 SN65C1167 IC 替换为 TC4426/4427?根据我的研究、该器件是 Microchip 的双路高速功率 MOSFET 驱动器?

    要回答有关差分信令的问题、需要做的事情很多。 在传输长度非常长的应用中、差分信令具有很大的优势。 例如、RS485可传输超过100英尺、这将导致两个不同的接地电位。 一个接地电平位于发送侧、另一个接地电平位于接收侧、这可能会产生接地电位差。 在这种情况下使用差分信号有助于抑制这种接地差、因为接收器仅关心来自 RS485驱动器的反相和同相信号之间的差值。 如果您使用单线传输- RS232、长距离传输可能会导致数据错误。 对于您的15英尺的具体应用、我认为 GPD 根本不会生效。  

    此致、

    -Tyler