This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:VBUS 引脚上的输入电压等

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046423/tusb8020b-input-voltage-on-vbus-pin-etc

器件型号:TUSB8020B

您好!

我有两个关于 TUSB8020B 的问题

  • SMBUSz/SS_DN2引脚上的上拉电阻器值
    如果 TUSB8020B 使用 I2C 模式、请告知我们 SMBUSz/SS_DN2上的上拉电阻值

  • VBUS 引脚上的输入电压
    您能告诉我们 VBUS 电压上的 VIH 和 VBUS 电压上的 VIL 吗?
    我的客户不需要 VBUS 检测、因为他将 TUSB8020B 与同一电路板上 CPU 的 USB 端口相连。  因此、他计划使用 VBUS 引脚作为 USB 复位。   数据表显示 VBUS 工作电压为0 - 1.155V、但未描述" VBUS 可识别高电平的输入最小电压"和 VBUS 可识别低电平的输入最大电压"。   请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori 先生、您好!

    以下在线回答:

    •  SMBUSz/SS_DN2 引脚上的上拉电阻器值
      如果 TUSB8020B 使用 I2C 模式、请告知我们 SMBUSz/SS_DN2上的上拉电阻值?
    • [JMMN] 内部上拉电阻器的标称值为150uA (22K)、最大值为225uA (14.6K)。
    • VBUS 引脚上的输入电压
      您能告诉我们 VBUS 电压上的 VIH 和 VBUS 电压上的 VIL 吗?
      我的客户不需要 VBUS 检测、因为他将 TUSB8020B 与同一电路板上 CPU 的 USB 端口相连。  因此、他计划使用 VBUS 引脚作为 USB 复位。   数据表显示 VBUS 工作电压为0 - 1.155V、但未描述" VBUS 可识别高电平的输入最小电压"和 VBUS 可识别低电平的输入最大电压"。   请告诉我们。
    • [JMMN]  VIH (min)= 400mV、VIH (max)= 1.155V。  集线器仅在 USB_VBUS 为高电平时检测、不会检查低电平输入。

    此致、

    JMMN