This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:高速蛇形/锯齿长度匹配

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045742/tusb8043a-high-speed-serpentine-sawtooth-length-matching

器件型号:TUSB8043A

您好!

在应用手册 SLLA414 (2018年8月)中、建议如下、即锯齿的长度和间距应分别大于3W 和2A。

但是、其他来源建议的方法不同:

NXP 建议间距更小:

Altium 和 Toradex 建议宽度和间距应小于:

哪一项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将对此进行研究、并将尽快返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意这里蛇形图案的分离应小于直线轨迹之间的间距的两倍。 我将在 SLL414文档中研究如何纠正这一问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  蛇形图案的长度如何?  我可以通过两种方式看到一个参数、如果时间过长、则它变为未耦合、如果时间过短、则信号可以耦合到蛇形模式的另一侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想说蛇形图案的长度应该很长(等于 或略大于布线宽度的三倍)、以避免图案的"边沿"之间发生串扰。