This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232-EP:请求原理图审阅

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046168/max3232-ep-request-a-schematic-review

器件型号:MAX3232-EP
Thread 中讨论的其他器件:StrikeMAX3232

大家好、TI 支持团队

已收到客户的原理图审阅请求。

我请求查看下面的电路图。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    电容器正确接线且具有正确的值以调整电荷泵电路。  

    ROUT2不需要4.7k Ω 的上拉电阻器、因为该引脚上的驱动架构是推挽配置。  

    在短路故障保护或 ESD 冲击保护方面、33 Ω 串联电阻可能是一个很好的选择、但由于 ROUT2绝对最大值为 -0.3V 至 VCC + 0.3V、您可以考虑取出串联电阻。 另外请记住、ROUT2上的串联电阻会产生一个具有接地寄生电容的低通滤波器、从而衰减发送到 MCU 的数据信号。 我不知道 MAX3232与 MCU 之间的电缆长度、 但这可能会影响信号完整性。  

    除了这些建议之外、我认为整个原理图看起来不错。

    此致、

    -Tyler