This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E22EVM-CAT:TUSB2E22 IC 的 VDD1V8焊盘 C3

Guru**** 2929160 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E22EVM-CAT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046264/tusb2e22evm-cat-vdd1v8-pad-c3-of-tusb2e22-ic

器件型号:TUSB2E22EVM-CAT

你(们)好

在 TUSB2E22EVM-CAT 原理图中、通过 SW2 开关连接焊盘 C3

此 SW2开关的用途是什么?

是否允许将该引脚短接至 GND?

谢谢

Tamir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamir、

    这些 EVM 设计还用于 TI 内部实验室测试、而不仅仅是客户评估。  增加了这种将 C3短路的功能、仅用于实验室测试。  对于正常运行、该引脚应连接到1.8V。

    此致、

    JMMN